This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:如何获取 TL16C554APNR 的驱动程序软件?

Guru**** 2895610 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130222/tl16c554a-how-to-get-the-driver-software-of-tl16c554apnr

器件型号:TL16C554A

如何获取 TL16C554APNR 的驱动程序软件?

此外、TL16C554APNR 和 CPU 之间的通信接口是什么? 谢谢。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件与 IBM PC 中使用的8250/16450/16550系列 UART 兼容。 该接口设计为可在 ISA 卡上使用。

    现在、您将使用内置了足够 UART 的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    客户应为 TL16C554A 生成自己的代码/软件驱动程序。  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130222/tl16c554a-how-get-driver-software-of tl16c554apnr"]此外、TL16C554APNR 和 CPU 之间的通信接口是什么? 谢谢。[/引述]

    正如各位嘉宾所指出的、在大多数情况下、微控制器/CPU 应该有一个内置的 UART 外设/硬件。 如果需要使用 TL16C544A、则需要使用 CPU 专用 GPIO 来切换 TL16C 器件上的引脚。  

    -Bobby