This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:除了眼图外、如何使用电气方法来查看交流/直流升压设置差异

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129285/tusb212-how-to-use-electrical-method-besides-eye-diagram-to-see-the-ac-dc-boost-setting-difference

器件型号:TUSB212

您好、Ryan、

您能不能告诉我们 如何在客户的案例中看到交流升压和直流升压之间的显著差异? 下面是基于不同交流/直流升压值的眼图。 我想知道我们如何才能为他们区分开? 除了眼图之外、还有任何电气测试可以检查以查看不同交流/直流升压设置之间的差异? 很抱歉推、但情况紧急、我需要在台湾时间8月29日获得现场支持。 请尽快与我联系。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    在通过交流/直流升压后、实际上没有其他方法可以看到信号的差异。 最接近的一点是查看通过转接驱动器的原始信号前后的原始信号。

    直流升压通过眼图的顶部和底部电平进行了说明。 这些电平应随着直流升压电平的增加而升高。 眼图模板周围信号的上升沿和下降沿说明了交流升压。 但是、它们不应是这种波浪。

    至于这些信号、直流电平不会改变、交流边沿看起来是这样的、这一事实是奇怪的。 您是否已经让客户了解了 ENA_HS 和 CD 引脚? 如果它们遵循了第8.2.2.1节中详述的测试程序、并且在这两个引脚上都看到了正确的波形、 然后、如果您可以让客户向我们发送他们用于此转接驱动器的原理图、我们可以尝试查看此问题是否来自他们的原理图。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我通过邮件回复了客户的原理图。 如果他们已经检查了 ENA_HS 和 CD 引脚、我将与他们再次进行检查。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    好的、听起来不错。 我注意到的一件事是、客户在 Rdc1和 Rdc2上都有一个用于直流升压的22KOhm 电阻器、但在数据表中、对于直流升压、建议一次放置一个电阻器。 我会询问客户他们打算使用的直流升压电平、然后指导他们查看数据表、以确保他们具有所需设置的正确直流升压电平。

    此外、我们最近添加了一个应用手册、介绍了测试转接驱动器的不同测试模式/程序、向客户展示这一点可能很有用、有助于确保其 ENA_HS 和 CD 引脚波形正确。 它应在 TUSB21X 转接驱动器线路 页面下列为"TUSB21xx高速信号质量测试模式"

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据您的建议解决了这个问题、非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien