This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:DS100BR210

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130199/ds100br210-ds100br210

器件型号:DS100BR210

您好!

我们在10G-KR 模式下使用 DS100BR210。 (背板)


配置如下:
ENSMB = 0  (引脚模式)
VOD_SEL = 1 (10G-KR 模式)
VDD_SEL = 0 (3.3V 运行)
MODE = 1   (10GbE 模式、连续通话)
TX_DIS = 0 (OUTA 和 OUTB 被启用)
SD_TH =悬空(180mVpp、110mVpp (默认值)


由于这是一种具有自动协商功能的10G-KR 模式、以下哪种逻辑电平应该绑定?
EQA1、EQA0
EQB1、EQB0
DEMA、DEMB

它们可以浮动吗?

谢谢
Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 KR 模式、MODE 引脚应悬空。

    此外、为了实现最高线性度并允许不同的 KR 培训通过器件、将 EQ 等级全部设置为1级(最低设置)。 根据所需的均衡量、您可能还需要尝试其他设置-但我们应始终从最低设置开始。 这意味着我们需要提供启用其他 EQ 等级的选项。 DEM 仅在10GbE 或反向通道 GbE 模式下有效。  

    此致、Nasser