This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:TS5USBC410IYFFR

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130098/ts5usbc41-ts5usbc410iyffr

器件型号:TS5USBC41

我想以3V 逻辑电平将两个输入(D1和 D2)连接到 USB 2.0全速器件此 IC 是否支持此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该能够满足您的要求。

    谢谢、

    Ryan