This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:关于 TLK2711的 TXCLK 配置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130090/tlk2711-sp-regarding-the-txclk-provision-for-tlk2711

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04803

您好、支持团队、

我们计划使用时钟合成器(LMK 系列)为 TLK2711 SERDES IC 提供110MHz 的 TXCLK。 根据数据表和计算结果、发现所需的 RMS 抖动性能小于450飞秒 但我的问题是有关集成 BW 的问题。 如何选择需要验证抖动性能的集成 BW 标准? 您能不能在同一个基础上进行指导?

由于所有 LMK 系列时钟合成器都给出了抖动特性为111毫微微秒(约)、集成带宽为12KHz 至20MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表指出、PLL 对300KHz 至3MHz 范围内的噪声敏感。  基于这一点、LMK 系列时钟在该应用中会很好地工作。  有关 TLK2711 PLL 带宽的更多详细信息、请参阅以下文章。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters---internal/f/data-converters---internal-forum/140548/tlk2711-pll-question

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    是否可以重新发送上述链接? 如上链接所示、是否提供了未找到页面的错误?  

    与具有110MHz 输出的 LMK04803时钟合成器一样、我们将能够获得 大约140fsec 的抖动性能。 (我们已经使用 pllatium 工具仿真验证了这一点)在12 KHz 至20 MHz 的积分带宽内。 因此、它将与具有 LVCMOS 输入的 TLK2711良好配合使用。  

    在将 LMK04803与用于 TXCLK 的 TLK2711 IC 配合使用时是否有任何需要注意的事项、请请求您提供支持和指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于另一条链路、我实际上是意识到它是针对内部线程的。  以下是该线程的摘录。

    "TLK2711从 TXCLK 到 TX 的抖动传输在高达大约1MHz 的频率下平坦、然后在2mzh 附近的+3-4dB 峰值、并在2MHz 以上20dB/十倍频程时滚降。

    1MHz 至3MHz 范围内的抖动对性能最不利。"

    TXCLK 的主要设计问题是确保满足输入电气特性 和时钟计时要求。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。  

    我已经使用商用冷冻小瓶 VCXO 验证了 LMK04803的抖动性能、该产品适用于集成范围为300KHz 至3MHz 的100MHz LVCMOS 信号、对于该特定集成范围、该值小于100femto 秒。  

    对于12KHz 至20MHz 的积分带宽、该值小于200毫微微秒 因此、我认为这是为 TLK2711提供 TXCLK 的合适解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于您所描述的一切、我相信 LMK04803适合此应用。

    谢谢、
    Drew