主题中讨论的其他器件:LMK04803
您好、支持团队、
我们计划使用时钟合成器(LMK 系列)为 TLK2711 SERDES IC 提供110MHz 的 TXCLK。 根据数据表和计算结果、发现所需的 RMS 抖动性能小于450飞秒 但我的问题是有关集成 BW 的问题。 如何选择需要验证抖动性能的集成 BW 标准? 您能不能在同一个基础上进行指导?
由于所有 LMK 系列时钟合成器都给出了抖动特性为111毫微微秒(约)、集成带宽为12KHz 至20MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我们计划使用时钟合成器(LMK 系列)为 TLK2711 SERDES IC 提供110MHz 的 TXCLK。 根据数据表和计算结果、发现所需的 RMS 抖动性能小于450飞秒 但我的问题是有关集成 BW 的问题。 如何选择需要验证抖动性能的集成 BW 标准? 您能不能在同一个基础上进行指导?
由于所有 LMK 系列时钟合成器都给出了抖动特性为111毫微微秒(约)、集成带宽为12KHz 至20MHz。
您好!
数据表指出、PLL 对300KHz 至3MHz 范围内的噪声敏感。 基于这一点、LMK 系列时钟在该应用中会很好地工作。 有关 TLK2711 PLL 带宽的更多详细信息、请参阅以下文章。
谢谢、
Drew
您好!
感谢您的回答。
是否可以重新发送上述链接? 如上链接所示、是否提供了未找到页面的错误?
与具有110MHz 输出的 LMK04803时钟合成器一样、我们将能够获得 大约140fsec 的抖动性能。 (我们已经使用 pllatium 工具仿真验证了这一点)在12 KHz 至20 MHz 的积分带宽内。 因此、它将与具有 LVCMOS 输入的 TLK2711良好配合使用。
在将 LMK04803与用于 TXCLK 的 TLK2711 IC 配合使用时是否有任何需要注意的事项、请请求您提供支持和指导。
您好!
关于另一条链路、我实际上是意识到它是针对内部线程的。 以下是该线程的摘录。
"TLK2711从 TXCLK 到 TX 的抖动传输在高达大约1MHz 的频率下平坦、然后在2mzh 附近的+3-4dB 峰值、并在2MHz 以上20dB/十倍频程时滚降。
1MHz 至3MHz 范围内的抖动对性能最不利。"
TXCLK 的主要设计问题是确保满足输入电气特性 和时钟计时要求。
谢谢、
Drew