This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:Theta JB (结至电路板)问题

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130656/ds90lt012a-theta-jb-junction-to-board-issue

器件型号:DS90LT012A

您好专家、

我的客户在 其项目中使用 TMUX136RSER。 他们想要知道该器件的热阻。 但我不知道在哪里可以找到该规格。 可以帮我提供一些建议吗? 谢谢!

BR、

王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

       请根据热阻查看 DS90LT012A 热阻螺纹以及 DS90LT012A 数据表中的以下内容、谢谢。

    此致、

    Michael。