This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306TDCURQ1

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130361/pca9306-q1-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

如何解释这句话:如果 I2C 从 SOC (1.8V)到 IC (3.3V)、SOC I2C 是漏极开路、 但 IC 的 I2C 是 LVTTL、而不是漏极开路、如何确认方向? 如果使用 PCA9306不能正常工作?

"但是、如果任一输出是图腾柱、则数据必须是单向的、或者输出必须是3态的 、并由某种方向控制机制进行控制、以防止在任一方向上出现高电平到低电平的争用。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 始终为漏极开路。 "LVTTL"可能仅指允许的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着什么?  

    "但是、如果任一输出是图腾柱、则数据必须是单向的、或者输出必须是3态的 、并由某种方向控制机制进行控制、以防止在任一方向上出现高电平到低电平的争用。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306可在两侧的引脚之间建立直接连接。 如果其他两个器件将线路驱动至相反的电压、则 VCC 和 GND 之间存在短路、并且所有这三个器件都可能会因电流而损坏。

    这不适用于 I²C Ω、因为所有的 I²C Ω 信号都是漏极开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        ?此设计、从 SOC (1.8V)到 IC (3.3V)的 I2C、SOC I2C 为漏极开路、但 IC 的 I2C 为 LVTT、建议使用电平位移来替换 PCA9306 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVTTL 并不意味着图腾柱或推挽。 请说明我们可以在哪里找到该 IC 的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是一个内部数据表。 我将与供应商联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松林

    从技术上讲、PCA9306器件可以接受推挽架构。 该器件主要是导通 FET、因此您可以在其上使用推挽结构、缺点是接收来自推挽结构的信号的一侧可能看不到 VOH 电平、它可能会看到 VG-Vth (在器件的转换设置中、 它将是 Vref1电压)。 如果线路上有一个外部上拉电阻、 然后、它可能会被拉高、具体取决于总线的频率和负载。在最坏的情况下、如果推挽在1侧、vref2为5.5V、Vref1低得多、则可能会错过 VIH 电平。  

    -Bobby