This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 控制

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128718/pca9306-en-control

器件型号:PCA9306

大家好、

我想从外部控制 EN。

目前我直接连接 FPGA 信号、是这样吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不正确的;1侧上的信号将不会被钳位到1.8V。有两种可能的选择:

    1. 将 FPGA 的 EN 引脚配置为开漏输出、同时将 EN 连接到 VREF2、并移除下拉电阻。
    2. 将 FPGA EN 引脚的高电平更改为1.8V。(然后、您可以 将 VREF1/2保持断开状态并移除200 kΩ 电阻器。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    很抱歉 我迟到了。

    是否要 检查 修订版原理图? 谢谢你。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用。

    (对于此开漏缓冲器、电源无关紧要;如果您更容易做到这一点、您可以将 FPGA 的 EN 引脚和缓冲器移动到1.8V。)