This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410 SNLU255编程指南拼写错误?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130385/ds160pr410-ds160pr410-snlu255-programming-guide-typo

器件型号:DS160PR410

大家好、我想知道 SNLU255 DS160PR410编程指南手册是否有拼写错误。

第9页的0x80应写入0x04通道寄存器以设置直流增益3.5dB

但在第15页、我可以看到 CTLE DC 增益位数为5

请告诉我、这是拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KYoung:

    是的、这是一个拼写错误。 寄存器值= 0x80且掩码= 0xC0不正确。 请注意以下 正确设置:

    1)。 0dB 直流增益默认设置:

    raw 04,00,20 //此处我们将寄存器0x04的位5设置为零-如编程指南中所述。

    2)。 3.5dB 增益:

    raw 04、20、20 //此处我们将寄存器0x04的位5设置为1

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。