This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:用于100Base-FX (光纤)的 PHY

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83843, DP83822HF, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130045/dp83843-phy-for-100base-fx-fiber

器件型号:DP83843
主题中讨论的其他器件: DP83822HFDP83822IF

大家好、在旧论坛中、有人建议不要考虑将 DP83843用于光纤应用、因为它的"旧"状态。 而是建议使用 TLK10x 系列(该系列还具有更小的封装)。

但是、9年后、TLK phy 现在标记为"不推荐用于新设计"、而83843仍然存在。 DP83622可能较新、但现在还不可用(库存中约有843个)。

您的看法是什么? 作为我的项目"一批"生产(100件对我来说是可以的)、我是否应该考虑 DP83843、或者更适合迁移到 Marvell PHY (另一个可行的选项)?

感谢你能抽出时间

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    对于100Base-FX 应用、我们建议使用 DP83822IF 或 DP83822HF。 请查看数据表、并告诉我这是否符合您的需求。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、'822xF 肯定适合、这将是我的首选。 但遗憾的是、它不可用... 我现在需要一些东西、我正在设计电路板、我必须在下个月生产。

    谢谢你

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    DP83843是已被 DP83822取代的传统器件、因此我们强烈建议改用822。 DP83843确实支持100Base-FX、但我们将能够在 DP83822上提供更好的支持。  有关供应的信息、请联系您当地的 FAE 或销售人员。  

    谢谢、

    David