This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关 RX 完整性的寄存器。

Guru**** 2756315 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129929/dp83867ir-register-about-rx-integrity

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM3352

大家好、专家。

我想知道是否有用于 RX 完整性的寄存器。

我的 DP83867芯片接收到来自外部的 ARP 数据包、我想检查数据包是否没有问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我探测 TX_D0和 RX_D0信号、并得到如下波形:

    TX_D0 ( 每列间隔1V, 每行间隔100ns):

    RX_D0 每列间隔1V,  每行间隔100ns):

    鉴于 信号完整性、您能否检查大致的形式是否合适?

    我的 MCU 无法在我的情况下接收数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法诊断原始波形。 您将需要在示波器上执行测量、并确保其符合数据表第7节中列出的规格。 您使用的是哪种 MAC 接口?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到..

    MAC 接口为 am3352 RGMII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GukHyun、

    在这种情况下、请在示波器上执行测量、以确保满足以下规格。  

    谢谢、

    David