This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF363B:与 SN74CB3T3257连接时的电压电平

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257, DS90CF363B, SN74CB3Q3257, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130445/ds90cf363b-voltage-level-when-interfacing-with-sn74cb3t3257

器件型号:DS90CF363B
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3257、 SN74CB3Q3257、 SN74CBTLV3257

您好!

作为 LVDS 视频控制电路的一部分、有两 个 RGB 视频数据流通过 SN74CB3T3257复用到  DS90CF363B 中。

使用 Tektronix TAP3500有源探头探测这些信号时、观察 到对于逻辑高保持时间较长的信号(HSYNC、VSYNC、DE)、SN74CB3T3257的输出电压从3.3V 下降到2.2V、即使输入保持恒定的3.3V 电平也是如此。

两个 IC 之间没有额外的组件、只有铜、首先看一下输出和输入的阻抗并不表示对此行为有任何明显的解释。 如果有人在使用这些组件时有任何其他背景、或者对这种行为的解释让我感到很不满意、我将不胜感激。 需要注意的是、LVDS 多路复用的性能很好、不会以任何方式受到影响、这只是对异常行为的尽职调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    SN74CB3T3257是一款电平转换多路复用器、此多路复用器将3.3V 输入电压降低至~2.5V。 非电平转换替代方案是 SN74CB3Q3257或 SN74CBTLV3257。

    谢谢、

    Tyler