This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:

Guru**** 2964630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129718/dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、团队、

 

我们在设计中使用的 DP83869具有以下工作模式:

  • (a)铜缆和光纤之间的介质转换
  • (b) PHY RGMII 至 BASE100-FX 光纤以太网 PMD 连接(SFF)

DP83869与 SFF 连接。 帧的接收和传输都是正确的、采用以下所有配置。

我们在 DP83869的 LED_0 (链路、绿色)和 LED_2 (活动、黄色)引脚处连接了 LED、以进行指示。 对于配置(a)和(b)、LED 的电气连接是相同的。

两个 LED 均为低电平有效模式、并且在 LEDS_CFG2中自动正确配置。

 使用100BASE-T 到100BASE-FX (A)介质转换的端口 LED 根据数据表工作。

用作光纤 PHY (RGMII 100BASE-FX PHY、(b))的端口黄色 LED (LED_2)的行为很有趣:

  • 对于 LED_2_SEL = 0x01、仅在 RX 时、黄色 LED_2闪烁、而在 TX 时不闪烁。 如果重新配置为0x01、LED_0上也确认了相同的行为。
    • 因此、表43中的数据表指示0x1 = RX/TX 活动、无法确认。
  • 设置0x2 = TX 活动仅在按预期从端口发送帧时显示闪烁
  • 设置0x3 = Rx 活动也只显示端口接收到的帧的活动。
  • 如果0xB =链路正常+ TX/RX 活动时闪烁、则 RX 和 TX 正常闪烁、但移除电缆(无链路)、LED 将保持闪烁。
    • 在“光纤模式”下,如果 SFF 有链路,但光纤链路 LED 根据数据表工作,则 PHY 没有“回读”?

我们希望使用 LED_2来指示光纤端口(b)上的 RX 和 TX 活动、但如果没有链路、则不会指示。 是否有适用于光纤端口的配置可用于显示 RX/TX 活动? 是否有某种解决方法?

此致、
Thilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thilo、

    让我看看为什么这样的行为、然后返回给您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thilo、

    我与我的团队进行了检查、您观察到的行为与设计目标一致。

    当使用0x01时、LED 仅在 RX 活动而不是 TX 活动时保持亮起。 此行为仅适用于 RGMII 光纤模式。
    使用0x0B 时、LED 仅根据活动而不是链路闪烁。 当链路丢失/缺失时、如果 TX_CTRL 切换、LED 将闪烁。

    我不确定该行为的意图是这样的、但看起来就像我们所拥有的一切。 我检查了是否有一些变通办法、但看起来我们没有。

    --
    此致、
    Gokul。