This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV86T:接收器输入引脚上是否需要外部端接电阻器?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130960/ds34lv86t-are-external-termination-resistors-required-across-receiver-input-pins

器件型号:DS34LV86T

该问题基本上在标题中已完全说明、数据表未提及所需的外部端接电阻器、也未提及外壳中是否包含端接电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图8未显示内部端接电阻器。 如果有一个、则数据表中会提到它的值。

    图6显示了外部终端电阻器。 它说"RT 是可选的、但强烈建议减少反射"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该器件为 RS-422 -因此根据协议-线路上的最后一个接收器应通过电缆/布线特性阻抗 APPx 与 A - B 端接100欧姆电阻器。 100欧姆(端接电阻器可以更高、例如120欧姆、如果更容易匹配特征阻抗-您不应低于100欧姆) 、以帮助减少可能导致信号完整性问题的反射。 因此、如果总线上有1个驱动器和5个接收器、则只需要端接最后一个(距离驱动器最远)。 不过、这假设线路上的其他接收器具有短线长度(主总线和未端接接收器之间的长度)< 1/10 * tr * c * v -其中 tr 是转换时间、c 是光速、 V 是传输介质中信号的速度(通常为~70%到75%,但在走线/电缆结构上)。 TR 专门用于系统的驱动器(因为它们是接收器、因此应用程序的此部分不会有相关信息)。 这还假设使用了菊花链或接线盒拓扑(建议使用)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson