This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3G-SDI 视频信号的电隔离

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131010/galvanic-isolation-of-3g-sdi-video-signal

主题中讨论的其他器件:ISO7641FM

您好!

我们希望通过电流隔离3G-SDI 视频信号。 请为此应用推荐合适的数字隔离器。

此外、请向我们发送带此隔离器的参考设计。

此致

Sharat Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharat,

    感谢您使用 E2E!  

    我不熟悉3G-SDI 协议、但快速搜索显示3G-SDI 协议使用2.97Gb/s 的数据速率 我们产品系列中速度最快的隔离器是 ISO7641FM、它仅为150Mb/s 因此、我们目前没有可支持3G-SDI 的数字隔离器。

    如果您有更多问题、请跟进。

    最棒的

    Andrew