This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159应用程序查询

Guru**** 2809475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130975/sn65dp159-sn65dp159-application-query

器件型号:SN65DP159

问题1:有源 DDC 块的功能是什么? SCL_SRC、SDA_SRC 的引脚是否必须连接到 SOC 侧(源侧)、SCL_SNK、 SDA_SNK 的引脚 是否必须连接到接收侧?

问题2: 在 SN65DP159的参考设计中、SCL_SRC,SDA_SRC,SCL_SNK,SDA_SNK,SCL_CTL,SDA_CTL 的上拉电阻为2kohm、我能否将这些上拉电阻更改为2.2k Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:有源 DDC 块的功能是什么? SCL_SRC、SDA_SRC 的引脚是否 必须连接到 SOC 侧(源侧)、 SCL_SNK、 SDA_SNK 的引脚 是否必须连接到接收侧?

    *** DDC 是  GPU 等源设备与显示器等接收设备之间的总线 ,它使显示器能够将其支持 的视频分辨率与 GPU 通信,并使 GPU 能够调整显示器参数,如亮度和对比度。

    SDA/SCL_SNK 必须被连接至接收端。 对于 SDA_SRC 和 SCL_SRC、它取决于 GPU

    • 如果 GPU 支持3.3V 信令和时钟扩展、则将 SDA_SRC 和 SCL_SRC 连接到 GPU
    • 如果 GPU 不支持3.3V 信令或时钟扩展、则必须使用外部电平转换器并实施 DP159 DDC 侦听选项
      • SNx5DP159对 DDC 事务使用时钟扩展。 由于存在无法正确执行此功能的源设备和接收设备、系统可能无法正常工作、因为 DDC 事务传输/接收不正确。 为了克服这一问题、可实现 snoop 配置、其中源极的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收端。 SNx5DP159需要将其 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到此链路、以便 SNx5DP159配置 TMDS_CLOCK 比率状态位。 实施此配置时必须小心、因为拉电流和灌电流之间的 DDC 电压电平可能不同、3.3V 与5V

    问题2: 在 SN65DP159的参考设计中、SCL_SRC,SDA_SRC,SCL_SNK,SDA_SNK,SCL_CTL,SDA_CTL 的上拉电阻为2kohm、我能否将这些上拉电阻更改为2.2k Ω?

    ***您可以在 SDA/SCL_SNK/SRC 和 SDA/SCL_CTL 上使用2.2k、但 SDA/SCL_CTL 上的实际上拉电阻器可能会根据 I2C 总线上的 I2C 器件数量而变化。

    谢谢

    David