This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无法正常连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127384/dp83822i-unable-to-connect-normally

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVMDP83869HM

你(们)好

客户有 EtherCAT 产品、其结构是 EtherCAT 从站 IC、通过 MII 接口连接到 DP83822i、DP83822i 通过硬件设置设置设置为光纤模式、连接通常可以通过光纤连接;

但是、由于设计的灵活性、有必要测试将 DP83822i 设置为铜缆模式、然后通过 RXD_N、RXD_P、TXD_N、TXD_P 连接光纤模块 SPS-3120G 有关连接方法、请参阅随附文件的第4页。 ,读取0x000A 控制寄存器#2 (CR2)的第14位以确认它已切换到铜线模式, 光纤模块 SPS-3120G 还确认可以连接到光纤集线器(光纤集线器的 FP LED 亮起),DP838220是 CRS 设置模式,但 LED_LED 保持大约3V 的电平, TXD_N 和 TXD_P 不发送任何信号。 DP83822i 无法正常连接是否有任何可能的原因?

e2e.ti.com/.../SPS_2D00_3120G.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    只是为了确保我正确遵循:

    -设备绑定为处于 MII 模式并通过光纤进行通信。

    设备必须切换为铜缆模式

    0x000A 的位14确认了铜线模式

    - CRS 自举模式4 LED_0打开确认仍有链路

    检查表8-43 0x001F PHY 复位的第14位。  

    这将在不清除寄存器的情况下重置 phy。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alvar

    客户根据 SPS-3120G 的建议接线图修改了 DP83822 EVM 板上的元件。 尽管信号不稳定、但光纤连接介质转换器已经能够与其他 EtherCAT 器件连接、但现在遇到了一个奇怪的问题、当 COL 设置模式为2时、DP83822被预设为光纤模式、 读取 DP83822的0x000A 控制寄存器#2的结果也是0x4100、但是 LED_0的电压保持在高电平(3V)。 相反、当 COL 的自举模式更改为1、然后将0x4100写入0x000A 控制寄存器#2时、LED_0的电平将从高电平变为低电平。 模块的状态始终正常、介质转换器的 FP Link/ACT 指示灯全部亮起。 在光纤模式下、LED_0保持高电平的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您知道自己使用的 LED_0功能是什么吗? 下面是 LED_0不同配置的屏幕截图。 它可由 LED_SPEED 和 LED_CFG 位控制、这些位由 CRS 引脚的自举控制(也在下面进行了屏幕截图)。 两个屏幕截图均来自数据表中的第8.5节。

    您还可以检查寄存器0x0001基本模式状态寄存器位2以了解链路状态

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alvar   

    DP83822EVM 上的 R53和 R55未加载、因此 CRS 自举模式为4、R84为13K 欧姆、R88为1.96K 欧姆、COL 自举模式为2、读取0x0001 BMSR 为0x7849、 但在光纤连接到模块的介质转换器的 FP Link/ACT 会亮起;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    CRS 模式4意味着 LED_0打开以实现良好的链路、而关闭以实现无链路。

    COL 模式2表示器件已启用100BASE-FX。

    读取0x0001:0x7849;表示没有链接。

    但您说的是、媒体转换器的 FP Link/ACT 表明有链接?

    在光纤模式下、使用信号检测引脚(LED1)。 有关更多详细信息、请参阅 DS 中的第8.4.4.2节。 这可以通过将 RX_ER 设置为模式3或4来启用(默认情况下为"4")。

    您最初是否能够在光纤中连接? 切换到 Copper 时有问题吗?

    至于 LED_0在从光纤切换到铜线时发生变化的原因、我需要咨询该问题的团队成员。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alvar

    后来发现 LED_GPIO (LOS)的极性相反。 DP83822的默认值为高电平有效、SPS-3120G 的默认值为低电平有效。 之后、通过将0x0001写入0x0465 (光纤 GENCFG)以更改信号检测的极性、LED_0变为正常链路、是否可以通过硬件搭接设置信号检测极性?

    尽管目前可以进行连接、但光纤模块连接到介质转换器的部件仍然存在问题。 我们使用的介质转换器是 SKC-1211 SC/mm/02。 当光纤模块继续发送数据包时、SKC-1211的 TP 的 Link/ACT 闪烁频率明显低于 FP Link/ACT 的闪烁频率。 在通过光纤接收数据包后、SKC-1211每次都不会将数据包传输到 RJ45接口。 是否有可使用的推荐光纤开关或转换模块? DP83822上的测试怎么样? 或者、这种现象与 SKC-1211无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    Alvaro 将在 PTO 上运行、直至下星期一。 同时我可以为您提供帮助。

    如果检测到信号、则没有用于更改极性的自举。 如果应用程序可以使用、您可以通过自举禁用信号检测。

    我们对光学介质转换器没有任何建议。 但是、您可以将我们的器件 DP83869HM 用于光纤介质转换器应用。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。