This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TDM 通道不工作。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130664/tmds181-tdms-channel-not-working

器件型号:TMDS181

你(们)好

这是一个与 TMDS181相关的问题。 

我已使用 TMDS 181配置电路、HPD HDCP 正常工作、但 TMDS 通道似乎不工作。

我不确定是否是电路配置错误、因此请检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会通过10k 电阻器将 SDA_CTL 和 SCL_CTL 连接到3.3V。

    但是、如果您是对 TMDS181输出进行交流耦合、则需要在 TMDS181输出和交流耦合电容器之间提供3.3V 的外部50 Ω 终端、因为 HDMI 是直流耦合3.3V 总线。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在不使用 I2C 通信的情况下驱动、但 TMDS181输出是否仅在 SDA_CTL 和 SCL_CTL 引脚连接时输出?

    这是 TMDS 输出和交流耦合电容器之间的外部50欧姆端接电阻至3.3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使没有 I2C 通信、我仍然会将这两个引脚绑定到特定状态、因为它们是输入。 但将其绑定到高电平不会影响无输出问题。

    对于无输出问题、您需要原理图中所示的50 Ω 至3.3V 电阻、并且在所有数据和时钟输出上都需要它们、无论是正还是负。

    另一个问题是、根据 HDMI 规范、SDA_SNK 和 SCL_SNK 上的上拉电阻需要为2k、但这是与无输出问题分开的问题。

    谢谢

    David