This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:如何设置寄存器以在不通过 HS 的情况下实现 LS 输入和 LS 输出

Guru**** 2516540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130650/tlk10022-how-to-set-register-to-achieve-input-in-ls-and-output-in-ls-without-via-hs

器件型号:TLK10022

大家好、

   需要支持!

  客户 发现有一条路输入 LS 和从 LS 输出的绿色路径。 因此、客户 想知道如何设置寄存器、从而在不通过 HS 的情况下实现 LS 输入和 LS 输出。

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    请尝试以下步骤。

    1) 1)在 LS_SERDES_CONTRAL_3上、设置位2和3。  对所有需要本地环回的通道执行此操作。

    2) 2)在 HS_TP_CONTROL 上、尝试将位3:0设置为0100或1100。  我认为其中一个应该启用本地回送、尽管根据寄存器映射描述、尚不清楚哪一个。

    谢谢、

    Drew