This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:适用于 M-LVDS 故障安全偏置应用

Guru**** 2910150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130294/sn65mlvd201-for-m-lvds-failsafe-biasing-application

器件型号:SN65MLVD201

您好、专家、

通过使用 MLVDS - SN65MLVD201D、我们对该器件与 MLVDS 的失效防护偏置有疑问。  我们希望确保客户按照数据表中的信息选择电阻器。


R3 =~ 5k Ω、R1 = 8k Ω

请告知您是否根据要求推荐不同的值。

对此,
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie

    SN65MLVD201 具有1类和2类选项。 SN65MLVD201D 为1类。  

    1类接收器不提供故障保护功能、其差分输入电压阈值接近零伏。 2类接收器的差分输入电压阈值偏移为零伏、以检测是否存在电压差。

    如果选择2类失效防护接收器来实现失效防护和更佳的抗噪性能、请参阅数据表 VID 规格表(表-3)、以确保原理图中 R2上的压降位于正确的 VID 区域、从而正确偏置器件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    感谢您提供相关信息

    在本例中、使用基于数据表的 SN65MLVD201D 时、由于其类型为1、因此需要进行失效防护。 如下图所示、适用于此应用的建议值是多少? 对于 R3 =~ 5k Ω 且 R1 = 8k Ω、且两者(R2和 R4 100 Ω)的 VCC 3.3V 电压:

    请提供建议。 谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    网络 R1、R2和 R3的等效电阻需要等于电缆的特性阻抗。 请帮助了解 自动极性 RS-485总线支持多少负载? 如需进一步澄清, 谢谢。

    此致、

    Michael。