This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:TRS213的 TTL/CMOS 输出引脚中的阻抗状态

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS213, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129904/trs213-the-impedance-status-in-ttl-cmos-output-pins-of-trs213

器件型号:TRS213
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

您好、专家、

我是否可以知道、当 TRS213IDBR 中没有电源时、TTL/CMOS 输出引脚的阻抗状态是什么?

是下拉还是高阻态?

我可以从何处获取这些信息? 数据表或任何应用手册?

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未上电的输出无法主动驱动低电平。

    绝对最大额定值禁止大于 VCC + 0.3V 的电压(有连接到 VCC 的钳位二极管)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    它们实际上都不是-它们是浮动的、并受以下因素的约束:

    ROUT 引脚上有2个二极管-一个从接地端到引脚、另一个从 ROUT 引脚到 VCC。 如果 VCC 为0且接地端为0 -器件在-0.3V 至0.3V 之间为"高阻抗"(仍有泄漏)-但是、如果超过二极管导通电压、它将不再是高阻抗。 当电源关闭时、这些引脚应该大约为0V、但是没有驱动导致它为0V -它是悬空的。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    下面是我客户的原理图。

    他们想知道引脚8的 RS232器件电阻。

    由于这与它们的 EC 控制有关、EC 需要高于2V 的 VIH。

    和 EC 器件的 VIH 的影响。

    如果 R73 = 0欧姆、则 EC 的引脚33为0.6V。

    如果 R73=100k Ω、 则 EC 的引脚33为2.6V。

    BR、

    陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图缺失。

    ROUT1和 VCC 之间的二极管没有指定的电阻。 电流将流入 ROUT1和流出 VCC、该电流不受限制。 该电流会损坏 TRS213、并(部分)为连接到 VCC 的所有器件上电。

    为了防止电流流动、插入一个断电时具有高阻态输出的缓冲器、例如 SN74LVC1G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    Clemens 正确、没有指定的阻抗-它是二极管连接。 在断电时使用高阻态缓冲器是帮助阻止电流流入引脚的好方法。

    我还建议您尝试电阻器方法-它或多或少是试验/错误- 100K 可能不是正确的值、但我除了尝试几种方法之外没有很好的方法来调整它的大小-缓冲器更容易。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    由于问题来自终端客户、我的客户只想在星期四之前通过 TI 的评论了解 IC 的详细信息。

    终端客户的问题如下。

    1. 收发器的驱动强度是多少?使用100K 时所需的驱动强度是多少?
    2. 驱动器的输出下拉并不常见、您能否与 TI 核实一下、这样高 P/D 的原因是什么?

    由于引脚是 TTL/CMOS 输出、这意味着如下图所示、还有两个 MOSFET 二极管、我是否有道理?

    感谢您的支持。

    陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    根据我的理解、电源在应用中是关闭的、在 Rout 引脚打开之前、电源将进入该应用-当驱动器关闭时、没有驱动强度。 电流被灌入 ESD 二极管。 VCC 处于活动状态时的驱动强度实际上并不超过下面显示的规格:

    我们没有最大驱动强度、因为输入通常具有高阻抗-我们有经过测试的电流和输出电压-这是我们最接近的东西。  

    2.原理图中的不是 PD/PU 它的串联限流电阻器-在 大多数应用中、电阻器的电阻通常小于500欧姆。 PD/PU 电阻器用于确保已知的逻辑电平始终传输到控制器-这种情况并不少见-它的使用频率高于特定协议(包括许多客户将 RS-232器件用于 UART 的 UART)所要求的频率。 它不是必需的-但如果器件被禁用、Rout 为高阻态输出、因此总线可以悬空、这可能会导致控制器端出现问题

    该图不包含 ESD 二极管-这是断电时灌电流的作用。  

    最棒的

    Parker Dodson