This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EP:适合 DML 应用?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131556/onet1130ep-suitable-for-dml-application

器件型号:ONET1130EP

尊敬的 e2e 支持:

您能否确认 ONET1130EP 器件是否可用于 DML 应用(与数据表中提到的 EML 相比)?

限制是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EML 器件在顶部具有高单端输出摆幅、负载为50欧姆。 这些通常用于长距离激光。 另一方面、DML 驱动器主要是电流调制器、通常为企业或中等距离的25-30 Ω 负载提供高达85mA 的电流。 因此、这些应用是不同的、它们都取决于您使用的激光规格/应用或激光。

    此致、Nasser