This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:RIN:高阻态条件

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131381/max3243e-rin-high-imp-condition

器件型号:MAX3243E

您好!

当 FORCEOFF=L 时、输出为高阻抗、但 RIN 引脚的电压降低。   这种现象是否"正常行为"?   请告诉我们。

 

此外、是否有任何方法可以在 Rin 引脚端子上实现高阻抗?

请告诉我们。

 

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hattori 先生:

    Rin 引脚上的压降有多大? 如果要关闭设备,客户为什么要在 Rin 上施加电压? 如果您有一个只能共享 RS-232总线的原理图片段(我知道您是否不能共享)、即当您强制关闭器件时、驱动 Rin 引脚的是什么。 根据 RS-232总线、您最好确定您看到的是正常行为还是异常行为-请告诉我!

    但要回答您的问题- Rin 引脚永远不会具有高阻抗-每个 Rin 输入上都有下拉电阻器(标称值为5K)。  

    最棒的

    Parker Dodson