This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:时钟低电平周期(受控模式)

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130967/ds250df230-clock-low-period-slave-mode

器件型号:DS250DF230

您好!

客户希望将 MSP430F5419AIPZR (主器件)与 DS250DF230ZLSR (从器件)结合使用以进行 I2C 通信。
从下面的线程中、我们可以读取时钟低电平周期(最小值)= 1.3us (400kHz 级别)。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891563/ds250df230-smbus-switching-characteristics-slave-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS250DF230#

DS250DF230的“时钟低电平周期”是否四舍五入到1.3us?
2.他们能否在1.28us 下使用 DS250DF230的"时钟低电平周期"?
3.是否有包含 Tlow、Tsu_DAT 等的时序图?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下适用于 TI 重定时器的 SMBus 参数表。 我不会期望1.28us T_low 出现问题;应该有时序裕度。 同时,我们无法保证这一点。

    表:串行管理总线接口交流时序规格

    符号

    参数

    条件

    最小

    典型值

    最大

    单位

    FSMB

     

    总线工作频率

    ENSMB = VDD (受控模式)

    100

     

    400

    kHz

    TBUF

    停止和启动条件之间的总线空闲时间

     

    1.3.

     

     

    μs μ A

    THD:STA

    (重复)启动条件后的保持时间。 在这个周期之后、第一个时钟被生成。

     

    0.6.

     

     

    μs μ A

    Tsu:STA

    重复启动条件建立时间

     

    0.6.

     

     

    μs μ A

    TSU:STO

    停止条件建立时间

     

    0.6.

     

     

    μs μ A

    THD:DAT

    数据保持时间

     

    0

     

     

    ns

    Tsu:DAT

    数据建立时间

     

    100

     

     

    ns

    Tlow

    时钟低电平周期

     

    1.3.

     

     

    μs μ A

    大腿

    时钟高电平周期

     

    0.6.

     

    50

    μs μ A

    Tf

    时钟/数据下降时间

     

     

     

    300

    ns

    TR

    时钟/数据上升时间

     

     

     

    300

    ns

     谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodrigo Natale-San、

    感谢您的回答。

    我们将回答客户关于1号和2号的问题。
    关于第3点、假设每个参数的相关部分与 I2C 的时序图相同是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的假设是正确的。

    谢谢、

    Rodrigo Natal