This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410EVM:Python 录制在 SigCon 中不起作用

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131256/ds125df410evm-python-recording-not-working-in-sigcon

器件型号:DS125DF410EVM

我们尝试启动 Python 窗口(以记录 GUI 命令)。 但是、我们收到了以下错误:

我们在两台不同的 Win10 PC 上遇到了同样的问题。  此问题是否有任何解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,目前还没有解决这个问题。  为了查看已对重定时器进行了哪些寄存器写入、我通常会将默认重定时器配置保存到文件中、进行必要的更改、然后将修改后的配置保存到另一个文件中。  通过对文件进行并排比较、可以查看更改了哪些重定时器寄存器。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、感谢该变通方法在了解前后寄存器值差异方面的帮助。 但我们也在考虑使用 Python 脚本来自动执行设置。 是否有其他方法可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用保存的配置文件加载设置。  完成设置后、您还可以将设置写入 EEPROM 映像、并将器件设置为从 EEPROM 加载。

    谢谢、
    Drew