This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD255:存储温度

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131600/sn65hvd255-storage-temperature

器件型号:SN65HVD255

各位专家:

我目前正在寻找器件的存储温度范围:

我无法从数据表和此处的任何论坛中找到它。

可以提供吗? 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与-40°C 至150°C 的结温范围相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    Clemens 正好位于较高的温度、但较低的存储温度实际上会降至-65C。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett