This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:错误帧

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129660/tcan1042h-error-frame

器件型号:TCAN1042H

大家好、

当客户增加 CAN 总线上的器件时、很容易找到错误帧。

是否有解决此问题的指导?  

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    由于检测到表单错误、因此检测到的位与预期的位相反。 也就是说、当显性状态应该为隐性时、检测到显性状态、反之亦然。 这可能是由于向 CAN 总线添加更多节点而增加了时序和延迟。 您能否尝试调整采样点以及控制器中的发送器延迟补偿?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复!

    BTW、我还想知道 CAN 收发器的输入电阻规格、这是否也会影响 CAN 信号的完整性? RID、Rin 规格是什么意思?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    电阻参数最终将影响 CAN 总线上可放置多少个节点。 这是由于每个节点添加后引入的泄漏电流、以及传输节点可以向总线驱动的电流。 如果节点太多(并联添加的电阻过大、从而改变了总线端接电阻)、则 CANH 和 CANL 波形可以衰减到不超过接收器阈值的点。

    当客户发现错误时、CAN 总线上有多少个节点? 从共享的波形来看、问题不像太多节点、它仍然看起来像计时问题。

    此致、

    Eric Hackett