This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:与 ds90ur916兼容(传统设计无法更改)

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130697/ds90ub941as-q1-compatible-with-ds90ur916-legacy-design-that-can-not-change

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83

大家好、

客户需要检查 ub941as 和 ur916之间的兼容性、您是否可以帮助您再次确认? 其他94x/92x 与 UR916的兼容性如何?

我对下面的两篇文章感到困惑

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071674/backward-compatibility-of-fpd-link-iii-vs-fpd-link-ii?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FPDLINK%2525252520II%2525252520FPDLINK%2525252520III%2525252520compati#

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829034/ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1-support?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90UR916#

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    DS90UB941AS-Q1与 DS90UB916-Q1不兼容。 与916兼容的唯一两个 FPD-Link 器件是 DS90UB925-Q1和 DS90UB927-Q1

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的快速回复。

    客户反馈一级在大规模生产项目中使用了941+916、之前他们在实验室中设置了此设置。 我认为947是类似的,941是同样的。 这对我来说真的很奇怪。

    您能否详细解释941为何与916不兼容?

    此致、

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    这听起来不正确。 你确定他们没有想到927吗? 我可以向您保证、947内置没有任何 FPD II 向后兼容性

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    让我与客户再次核实941+916的可行性。

    由于只有 DSI 接口可用、因此 SN65DSI83+DS90UB927是一种备用解决方案。

    此致、

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、  

    你是对的、客户向我发送了错误的信息。 他们以前使用了925、现在已经很清楚了。

    谢谢

    东宝