This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:时钟边沿指导

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CR288A, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130621/ds90cr288a-guidance-for-clock-edge

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他部件:TFP410DS90CF386

您好!

为了实现 LVDS -> HDMI、DS90CR288A 或 DS90CF386考虑使用 TFP410。

LCD G121XCE-L01规范为24位和64.9MHz。

您能否指导哪个器件适合此 LCD?

具有上升时钟边沿的 DS90CR288A 或具有下降时钟边沿的 DS90CF386?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您正在尝试实现什么目标? 在 OLDI 与 HDMI 之间转换、反之亦然?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、康明斯、

    此项目 用于 LVDS 至 HDMI。

    也有 HDMI 到 LVDS 项目。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否分享有关您尝试发送的数据的更多信息? PCLK、双路或单路 OLDI 等?  

    此致、  

    洛根