This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:哪些寄存器控制 RGMII-10接口的非延迟模式或集成延迟模式

Guru**** 2774745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131044/dp83td510e-what-registers-control-the-non-delay-mode-or-integrated-delay-mode-of-the-rgmii-10-interface

器件型号:DP83TD510E

我需要将 RGMII 输入时序(10M)设置为非延迟模式、以便针对在时钟边沿+-1ns 输出数据的另一个电路来管理接口时序。 对于+-4ns 设置/保持要求、这在我正在进行的设计中是不可能的、60cm 导线是不可行的。  

是否有人可以将我指向控制此设置的寄存器。

我猜测该接口在其他 PHY IC 中重复使用、但我不确定查看的位置。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    寄存器0x017、位11和12将控制 RGMII 时钟到数据偏移。  

    谢谢、

    David