This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450DR 器件标识与数据表中引脚1位置的标识不匹配。

Guru**** 2929110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131313/thvd1450-thvd1450dr-part-marking-does-not-match-the-datasheet-with-respect-to-pin-1-location

器件型号:THVD1450

  从 TI Shenzen 收到的 THVD1450DR SOIC (D) 8引脚器件上、引脚1标记是实际 THVD1450DR 上的一条线

不是如 SLLSEY3E–2018年5月–2019年5月修订 第42页所示的点。 PCB 装配体如何识别方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第42页不显示点。

    引脚1和8之间可能有一个点或一条线、或者沿引脚1/2/3/4边缘有一个斜面。 但在任何情况下、标记都靠近引脚1。