您好-
对于我的应用、我希望使用 DP83826I PHY。 我想使用 MII 模式、不想使用 SMI 进行设置、希望 PHY 以正确的设置启动。
从阅读数据表、SNLA344B 和此处的论坛、我了解到、对于 EtherCAT、需要增强模式。 我已经按照 SNLA344B 中的自举表进行了操作、但我想知道这是否允许 PHY 在 MII MAC 模式下引导?
对于 EtherCAT、需要将 Strap1拉至低电平、 需要将 Strap7拉至高电平 、从而将 Strap8设置为 ALT。 功能、即信号能量检测、对于 EtherCAT 应用而言需要禁用该功能、这意味着需要将 strap8拉高以禁用信号能量检测。 然而、STrap8是 MII/RMII 模式的设置、并且默认情况下 MII 为低电平、而通过被拉至高电平 RMII。
在考虑上述配置的情况下、如何确保 PHY 在 MII 中引导而不进行寄存器访问?
感谢您提供的任何帮助。
Adrian