This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:MDIO/MDC 接口上的过冲/下冲规格

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131430/dp83867is-overshoot-undershoot-specification-on-the-mdio-mdc-interface

器件型号:DP83867IS

您好!

您能否在 DP83867iS phy 器件的 MDIO/MDC 接口上共享过冲/下冲规格?

我在 DP83867IS 器件数据表中找不到此信息(SNLS504C–2015年10月–2019年12月修订)。

或者、我是否应该将7.1部分绝对最大额定值中的信息视为 过冲/下冲规格?

谢谢

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    如 您在第7.1节中所见、-0.3V 和 VDDIO + 0.3V 将是最大下冲和过冲值。

    谢谢、

    David