This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:USB C 定制 SFP 交替模式

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, TUSB1044RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130519/hd3ss3412a-usb-c-custom-sfp-alt-mode

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: TUSB1044RNQEVM

我正在测试 USB C 到 USB 3和 SFP 分接板的设计。 在尝试为 USB 3和 SFP I 构建定制 USB C 交替模式多路复用器时、背靠背使用了两个 HD3SS3412A IC。 (侧注:这是因为我发现没有任何10Gbps 多协议备选模式多路复用器。) 现在、我只是尝试使 USB 部分正常工作、而忽略 SFP 部分。 到目前为止、我无法成功传递超高速信号(USB 2还可以、因为它只是一个直通)。 我想知道我的信号完整性是否很可能不足、我需要在某个位置插入转接驱动器、或者是否存在其他问题。 我没有必要的测量 ss 信号的范围、因此我无法直接测量这些信号、但我可以验证多路复用器是否使用来自 PD 物理层的翻转信号正确切换。

请注意、USB 3信号在该板上交叉、以解决传入的 USB C 电缆的交叉问题。 如有必要、我可以提供更详细的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4412应该是更好的选择、5GHz 或10Gbps 时的插入损耗为-0.9db、因此两个多路复用器在5GHz 时的总损耗为-1.8db。  C 型连接器与 USB3.0连接器之间的布线长度有多长?

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也请发送原理图。

    谢谢  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 和 USB 3连接器之间的长度约为3.5英寸。 这里是原理图的相关部分。 SS 通道没有其他任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 USB3的 SSTX 上没有看到任何交流电容。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS 电容器是否不会在主机/器件端处理? 即 USB C 连接器连接到的 DFP 以及连接到 USB 3端口的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机端 或设备端:SSTX 端确实有交流电容,但 SSRX 端没有交流电容

    在 Type-C 端口上、SSTX1/SSTX2连接到主机的 SSRX。

    在 typs-A 端口上、USB3_TX 被连接至器件的 SSRX。

    因此、您无法将主机 SSRX 连接到器件 SSRX、您需要将主机 SSTX 连接到器件 SSRX。

    Regars

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请多多包涵、因为这很快就变成了意大利面、但我想我是按照您所描述的那样实施的。 在方框图中添加了"主机和设备"、以便帮助我验证自己所做的工作。 请注意、在我更详细的原理图中、我已将 TX/RX 连接切换到 USB 3 A 连接器以使其工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据这个详细的原理图、它应该起作用。

    这里使用了什么连接器、Type-C 是插头、Type-A 是插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我可以更显式一些。 两个都是插座。 主机和 USB C 连接器之间的全功能 USB C 电缆、USB 3拇指驱动器是插入 USB 3 A 插座的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次检查两个插座是否都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电缆有多长? 它可能违反 USB 3损耗预算。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用0.8m 20Gbps USB C 和 TBT3电缆进行了测试。 我将尝试使用  TUSB1044RNQEVM、看看这是否有用。 我将在手头上报告并进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使它正常工作(没有有源电缆 EVM)。 我最初在 Android 设备上进行测试、使用正常 USB C 电缆时、它永远不会将下游指旋驱动器识别为除 USB 2以外的任何驱动器。 但是、当我在 A 端使用 USB C 转电缆以及 USB A 转 C 适配器时、它最终枚举为 USB 3。 在那里仍有一些奇怪的事情发生、但我的怀疑是它与 OTG 角色有关。 我们找到了一台带有 C 端口的笔记本电脑、它也会将拇指驱动器视为 USB 2。。。 直至我简单拔出指动驱动器并重新连接它。 事实证明、这主要是一个 VBUS 问题。 我在 USB 3插座的 VBUS 上具有持续5V 电压、因此当在 USB C 连接器上检测到插头时、它不会被复位。 但是、拔出驱动器时、所有其他仍然连接的设备、重新插入驱动器将枚举为 USB 3。

    我是我自己的障碍! 感谢您的帮助。