This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1439V:集成 TVS 二极管是否需要保护接地连接?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1439V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131082/thvd1439v-is-protective-earth-connection-requiered-for-the-integrated-tvs-didoes

器件型号:THVD1439V

您好!

1. 保护性接地连接是使用 THVD1439V 进行浪涌保护、还是连接到本地/信号接地正常?

2.如果我想保护 RS485 IC、通常需要将保护电路(例如 tvs 二极管)连接到保护接地端吗? RS485的屏蔽是否需要连接到接地电位器我是否可以将其连接到 PCB 的本地/信号接地?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    感谢您的支持!

    不需要。您可以将其接地、只要接地电位移不会导致线路上的器件超出共模范围(对于此部件为-12V/12V)。 但是、如果同一接地层上有很多敏感元件、额外的浪涌电流可能会导致接地漂移问题、从而损坏器件。 因此、这取决于具体应用-器件本身应该正常-但是共用同一接地层的敏感元件可能会有一些问题。

    2.请见上文。 这取决于系统-如果接地平面上存在敏感元件、并且浪涌电流会导致它们违反规格(由于接地漂移-因为大量电流可能分流到接地)。 只要 浪涌电流不会导致电压超过共模额定值、THVD1439V 就可以正常工作。 对于最稳健的系统-此分流电流可被分离。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的快速回复。

    当 EMC 实验室根据 IEC 61000-4-5和 IEC 61000-6-2对 RS485 (对称信号、带电缆)执行浪涌测试时。 令人不安的是、浪涌耦合在所有线路和接地之间(如果屏蔽仅在一个点接地或未连接到安全接地端)。

    请考虑接地是保护性接地(安全)、信号接地是 PCB 接地、它与安全接地(隔离!)没有连接。


    我们希望仅将 tvs 二极管连接到 PCB 的信号接地。 因此,当 EMC 测试实验室希望在 RS485上产生浪涌时..... 浪涌发生器的一侧连接到 A、B (对称信号)、另一侧连接到参考平面(连接到安全接地)或信号接地? 我认为这应该是安全接地...因为我们的产品没有连接到安全接地/参考平面...浪涌会耦合到哪里,因为没有返回路径...?

    此致、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    TVS 二极管从 A/B 引脚接地。 浪涌电流将分流至接地引脚连接的任何位置。 器件中 TVS 二极管没有单独的返回。  

    通常、另一种解决方案是在 GND 和接地之间连接一个电阻器、以通过接地缓解高回路电流。 然而、由于听起来系统中没有接地、下一个最佳解决方案是使用数字隔离器帮助将 PCB 接地与 THVD1439V 隔离-但这在系统中也可能不切实际。

    如果连接到信号接地、浪涌电流将被倾入 PCB 接地层、根据接地层属性本身、同一接地层上的 IC 之间可能存在电压差(这取决于接地层阻抗)。

    我相信我正在回答你的问题-但我可能已经误解了这个问题。 因此、如果需要任何其他澄清/或问题、请告知我。

    最棒的

    Parker Dodson