This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:LVDS 显示闪烁问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130799/sn65lvds93-lvds-display-flickering-problem

器件型号:SN65LVDS93

您好!

我们使用两个15.1英寸显示面板、一个来自 Innolux、另一个来自殿下、

我们使用具有16位 RGB 到 LVDS 接口的 stm32f476 MCU 的定制板、对于 RGB 到 LVDS 的转换、我们使用 sn65lvds93芯片。 通过这种设置、来自 Innolux 的 LCD 工作正常、但殿下的 LCD 开始闪烁。

起初、我以为是背光造成的、但背光电压稳定、而且我认为这个问题不是由于电路板布局布线造成的、因为 Innolux 的面板在相同的设置下工作正常。

因此、我无法找到实际原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    仅需澄清一下、您对两种不同显示屏使用完全相同的设置、包括电压电源、MCU、RGB 到 LVDS 串行器/解串器和配置代码。 唯一的区别是一个显示屏开始闪烁、而另一个显示屏不闪烁?

    这两种设置之间的常见区别似乎是显示屏。 您能不能提供更多有关显示时间的信息? 显示屏的活动分辨率大小是多少? HFP、HBP、HSYNC 宽度、VFP、VBP、 和 Vsync 宽度之间的区别吗? 您尝试发送的图像大小和消隐是多少?

    尊敬的、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、先生、我们对每一个显示都使用相同的设置

    请检查以下图像的时序

    闪烁的显示时序

    非闪烁显示时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、  

    谢谢你。 您能否提供您尝试发送的分辨率? 包括 PCLK、帧速率、总像素大小和活动像素大小。 我需要进行比较、以便与两个显示屏的时序信息进行比较

    尊敬的、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们尝试发送的显示分辨率为1024*768

    PCLK = 65MHz

    帧速率= 60fps

    总像素大小=1342*806

    活动像素大小= 1024*768

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库马尔!

    谢谢你。 我已查看显示时序。 您的显示屏似乎可以正常运行您的应用。

    嗯、换用显示屏会发生什么情况? 显示器或端口是否出现问题?

    您还有其他电路板吗? 我们可以检查它是否是特定于电路板的问题?

    您有不同类型的电缆吗? 有时、这些高速电缆可能会损坏。 可能还需要尝试使用不同长度的这些电缆。  

    这些只是有助于我们缩小此问题范围的一些变量。

    尊敬的、

    William