This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4291PA:适用于1.25Gbps 以太网传输?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4291PA, ONET8501P, ONET4211LD, ONET4201LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131564/onet4291pa-suitable-for-1-25gbps-ethernet-transmission

器件型号:ONET4291PA
主题中讨论的其他器件: ONET8501PONET1151LONET4211LDONET4201LD

尊敬的支持:

您能否确认是否建议将 ONET4291PA 和 ONET8501P +激光驱动器 ONET1151L 用于1.25Gbps 以太网传输(使用 DFB 或 FP 激光直接调制)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用您记下的1.25Gbps 运行速率的器件。 或者、您可以考虑使用 ONET4201LD 或 ONET4211LD 激光驱动器。 这两款器 件旨在实现更低的数据速率和更低的功耗-前提是这两款器件满足您的其他要求。

    此致、Nasser