This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:适用于 DS90UB927-Q1的 Linux 驱动程序

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131821/ds90ub927q-q1-linux-driver-for-ds90ub927-q1

器件型号:DS90UB927Q-Q1

您好、TI 专家、

我的客户正在寻找 DS90UB927-Q1的 Linux 驱动程序、用于 I2C 通信。

您是否有任何驱动程序或示例代码?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们不直接支持用于我们的器件的 Linux 驱动程序。 如果您在创建时需要支持、并且您对如何在我们的器件中实现某些功能或设置有具体问题、我们可以为这些问题提供支持。 此外、根据您打算使用的 SoC 平台、该 SoC 平台提供商可能已经为927提供了驱动程序支持、但您需要直接咨询这些支持。  

    此致、

    Casey