This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:使用926连接时、i2c 地址错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131359/ds90ub929-q1evm-wrong-i2c-address-when-connect-with-926

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

各位专家、您好!

我的客户使用929EVM 连接926进行演示测试。 但它显示 ALP 上的 i2c 地址926为0、这是无效地址。 此外、我们从远程寄存器获得的值都是"0"。  

请告知您如何正确连接它们。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。  听起来好像未检测到解串器。

    是否可以 验证 UB929和 UB926的跳线是否处于正确的位置? 可在 适用于 UB929 EVM 的 SNLU172和 适用于 UB926 EVM 的 SNLU114的用户指南中找到合适的跳线和开关位置。  

    2.您能否验证它是否已在它们之间锁定? 您可以测试 UB929和 UB926之间的 LOCK 引脚。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

      我使用 TI UB929 EVM 与我们  设计的926 PCBA,929 上的开关配置如下所示

    顺便说一下、此配置已成功地与924连接 、并具有媒体流输出。

    926的配置如下所示。  

    坦率地说、正如第一个 isure 帖子中显示的陷阱、链接已锁定在 ALP GUI 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能否分享929和926 EVM 之间的电缆/连接设置图片?

    此致、

    Casey