主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1、 DS90UB953-Q1、 ALP
您好!
我正在使用图像捕获功能、摄像机基于 DS90UB953。 我要对具有 DS90UB954的 SoC PCBA 进行编程。
954的端口0上的同轴电缆和 fpdlink 之间的链路。 POC 稳定并通过示波器进行确认。
摄像头来自其他公司、对我来说是黑盒。
现在的问题是、同一个摄像头可以通过 BC_FREQ_SELECT 配置110:50Mbps (DS90UB953-Q1或 DS90UB935-Q1 CSI 的默认设置)来处理我的项目之一 Project A
同步反向通道兼容性)。
另一个项目、项目 B、只能通过 BC_FREQ_SELECT 配置 010:10Mbps 来工作(为非同步反向通道选择
兼容性)。 如果我使用相同的50m 配置、则链路无法建立稳定的锁定状态、 并且 LOCK_STS_CHG 始终置为有效。
我的两个项目的默认954模式引脚配置是、

我不知道摄像头是在同步模式还是非同步模式下工作、但这与2个项目的行为似乎是混淆的。
您能否帮助从 SerDes 角度分析两个项目之间的情况? 我真的很困惑。
谢谢!