This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:是否应该更换 EVM 上的器件以使用3.3V VIO

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM, TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131404/tcan1042devm-should-i-replace-the-device-on-the-evm-for-the-use-of-3-3v-vio

器件型号:TCAN1042DEVM
主题中讨论的其他器件: TCAN1042V-Q1TCAN1044AV-Q1

你(们)好。

那么、TCAN1042DEVM 上的默认器件是什么?

如果我想使用具有3.3V VIO 的 EVM、是否应该使用 TCAN1042V-Q1替换该器件?

谢谢、

越豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岳豪

    没错、但我建议改用 TCAN1044AV-Q1。 该器件与 TCAN1042V-Q1具有相同的功能、并且具有更好的长期电源。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 回复对我帮助很大。