This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:812R 和 DP83848Q-Q1是否可以共享相同的 MAC?

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131460/dp83tc812r-q1-can-812r-and-dp83848q-q1-share-the-same-mac

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83848Q-Q1

您好、专家、

我们的客户希望使用812R 和 DP83848Q-Q1、但他们只有一个 MAC。 有可能吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我无法理解这里的意图。 是否要同时将两个 PHY 连接到1个 MAC? 或者创建一个设计、允许使用另一个 PHY 对电路板进行返工? 请分享您的想法的方框图。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、客户使用 RH850 MCU、它只有一个 MAC。 但它们需要使用两个 PHY。 是否有办法实现这一点? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    这是不可能的。 MAC 接口一次只支持一个 PHY。 DP83TC812和 DP83848具有非常不同的封装和引脚排列、因此每个引脚都需要单独的设计。

    谢谢、

    David