This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:关于 SN65DSI84ZXHR 的布局

Guru**** 2537890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132273/sn65dsi84-regarding-layout-of-sn65dsi84zxhr

器件型号:SN65DSI84
我们有一个有关此 IC 布局(信号路由)的查询。 我已附上两张图片供参考。  
第一个图像来自器件的数据表、如图所示、DSI 信号(CHA 信号)从右侧进入、相同(CHA)的 LVDS 信号从左侧退出。
在第二幅图像所示的布局中、DSI 信号(CHA 信号)从 IC 右侧进入、LVDS 信号(CHA 信号)从 IC 顶部退出。  
区别在于、在数据表示例中、信号具有相邻的进入点和退出点、而在我们的布局中则不同。 您能否就此提供澄清说明? 我们是否缺少与此 IC 布线相关的任何点?
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中的标签是一个拼写错误。 需要交换 DSI 通道 A 和 B 标签、如下所示。 感谢您抓住这一错误。

    如果需要、我可以向您发送实际的 DSI8x 板级配置文件。

    谢谢

    David