This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:24MHz 时钟输出异常

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130138/tusb4041i-24mhz-clock-output-is-abnormal

器件型号:TUSB4041I

您好,

测试 TUSB4041IPAP USB 集线器功能否、测试电源3.3V 和1.1V 无问题、复位信号良好、外部挂起到 EEPROM、当时无程序、24MHZ 时钟输出异常。为此部分存档原理图

谢谢!

e2e.ti.com/.../PAGE19.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当集线器挂起或未连接到主机时、晶体将停止。

    如果主机连接到集线器、但没有连接下游器件、则主机通常会暂停集线器。

    集线器/下游器件枚举是否正确?

    您能否发送时钟波形? 如果您用0欧姆电阻器替换33欧姆电阻器并更改晶体负载电容器、波形是否改善?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    今天、我们进行了一些测试:

    1、目前我们将推出上行链路 USB2.0接口、鼠标连接正常。

    2、时钟24MHZ 是 FB14焊接图、然后输出。

    在图纸上、1个 EEPROM 在外部连接、模型为 at24c04bn-sh。 此 EEPROM 是否需要烧录程序?

    4.电源已根据芯片数据3.3V>>1.1V 进行调整

    5.目前怀疑存在一些 IO 状态错误,请帮助检查原理图

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SMBUSz 是被拉高还是被拉低?  如果 TUSB4041将 SDA/SCL 拉至高电平并连接了一个空白 EEPROM、它将自动进入编程模式并保持该模式、直到 EEPROM 被编程。  在编程模式下、集线器不能用作集线器。

    如果不需要外部接口、可以将 SMBUSz 保留为 NC。  

    查看原理图、您无需在集线器上行端口上使用共模扼流圈。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试将 SMBUSz 保留为 NC、 但集线器也 不工作。  现在 EEPROM 是空白 EEPROM。

    集线器芯片在工作时是否需要固件?是否可以发送固件? 让我们将其刻录到 EEPROM 以进行尝试。

    集线器上行端口上的共模扼流圈、 我不认为这会导致集线器无法工作,因此我没有删除它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EEPROM 是可选的、集线器将在没有 EEPROM 的情况下工作。

    在您之前的消息中、您说鼠标连接正常、因此看起来集线器正在被正确枚举、这是否正确?

    您能否发送一张时钟波形的图片、并是否尝试将晶体输入和输出上的33欧姆更改为0欧姆?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.很抱歉、可能我没有清楚说明。 目前、我也无法连接鼠标。 我已经同步了测试、波形将被发出、此时波形为33欧姆。

    2. EEPROM 是否需要驱动程序,就像我在这篇相关文章 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622318/tusb4041papevm-were-can-i-get-the-microsoft-windows-based-eeprom-utility-and-windows-drivers-for-the-tusb4041-eeprom-programming-interface-with-vid-0451-and-pid-80ff 上看到的那样 

    3.是否有任何有关 TUSB4041设计和调试步骤的文档?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。 仅当您要更改集线器的默认配置时、才需要 SMBus/I2C。 如果不使用该集线器、则不要将空 EEPROM 连接到集线器、该集线器将进入编程模式、这一点也很重要。

    2.有关调试、请参阅此 e2e 常见问题解答 、https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719918/faq-how-do-i-debug-a-ti-usb-hubs-when-downstream-ports-are-non-operational。 但时钟必须首先振荡、这一点很重要。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此事件的问题已经找到并解决。 非常感谢。 我将关闭此事件。

    祝中秋节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了。 感谢您的更新、我很高兴您能够解决此问题。 您是否有机会分享问题的根本原因?

    祝您在中秋节快乐!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.集线器上行链路连接的共模电感器有问题,导致上行链路端口和 USB 集线器连接失败。

    实际上需要删除 EEPROM、否则默认情况下会等待烧录节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢详细的解释。 同样、我很高兴您能够解决您的问题。

    David