This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低侧开关 TI 解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129554/low-side-switch-ti-solution

主题中讨论的其他器件:LM5068LM5067

你(们)好

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 NCV8403BDTRKG 的替代产品(P2P 会更好)

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncv8403-d.pdf

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您的联系。

    什么是 EE 和应用程序? 我们没有 P2P、而关闭选项是 LM5067和 LM5068。

    谁是客户?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cheng

    您是否从客户那里获得了任何更新? 如果您获得信息、那将非常有帮助

    谢谢、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Rakesh

    很抱歉耽误你的回复!

    终端设备是 BCM、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cheng

    BCM 中的负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能检查一下吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    负载 将需要最大1A、THx