Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO, DP83TD510E, DP83822I
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 DP83TD510E、 DP83822I
您好、先生、
客户有以下问题、您能就此问题提供建议吗?
我正在尝试基于2个评估板 DP83TD510E-EVM 创建一个使用10Base-T1L 技术的演示。
两个板通过一根10米 SPE 电缆连接在一起、每个板通过以太网电缆连接到笔记本电脑。
两个电路板也通过 USB 供电(无外部电源)。
想法是尝试从笔记本电脑 A 发送数据包到 B。但我想了解电路板应该如何工作。
我到目前为止所管理的是为 Windows 安装驱动程序、使用 USB-2-MDIO 打开板的端口。 我还在每个寄存器中读取0、因此我不知道这是否是个问题。
感谢您提前进行澄清。
此致、