This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:将 DP83630更改为 DP83620

Guru**** 2830795 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058326/dp83620-changing-dp83630-to-dp83620

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件:DP83630

大家好、

客户希望  使用 DP83620更改 DP83630 DP83630、他们对 Pins23和24有一些顾虑。
它们在设计中具有两个 DP83630、它们按如下方式进行连接:DP83630的引脚23与引脚24与引脚24

 但对于 DP83620、引脚23和24是保留的。

 现在、他们想知道这会产生什么影响? 如果由于 Pins23和24而使用 DP83620而不使用 DP83620、

谢谢、此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的查询。

    对于大多数实现方案、这些引脚是保留的、不应连接到任何外部逻辑或网络。

    如果您有其他意见或想法、请通过电子邮件联系我们。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我还有一个问题。 我将向您发送一封电子邮件。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    我们一直在通过电子邮件进行讨论。 线程的位置。

    此致、

    Sreenivasa