This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:有关 TCA8418RTWR 的问题

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058490/tca8418-question-about-tca8418rtwr

器件型号:TCA8418

您好:

我的客户使用 TCA8418RTWR。有时会发现密钥失败、测量结果是 K_ Int 始终为低电平,问题出在哪里? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    是否可以共享原理图?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    出现问题时:

    使用一段时间后、钥匙 不会偶尔响应

    中断引脚始终为低电平

    正常:

    中断引脚为高电平。 按下键时、中断引脚在一段时间内处于低电平、释放键时也处于低电平

    临时解决方案是测试稳定性:

    当屏幕关闭时、使用 RESET 引脚复位

    问题:

    此问题何时再次发生? 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    INT 引脚为低电平有效、因此按键应将 INT 引脚置为低电平。 如果 K_INT 是 INT 触发器、则应读取密钥事件寄存器以查看按下了哪个密钥。  

    这听起来像是您需要让软件轮询器件以读取密钥事件寄存器、直到 K_INT 使 INT 引脚无效。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby:

    我们还遇到了一个新问题。 BGA 封装芯片上不会出现以下所示的问题、但在新的 QFN 封装芯片上会出现以下所示的问题。 驱动程序是相同的。

    [操作步骤]

    1.在文本输入框中同时按“1”和“3”,或快速按“1”和“3”

    [预期结果]

    正确的输入、只有"1"和"3"

    [实际结果]

    将输入"123"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我认为这个问题与我们的器件采样键盘按压的方式有关、尤其是您的设置中行上的负载很大、因此我们可能需要修改您当前有一点的原理图。 您是否能够将行上的1k 电阻短路、然后在所有行上向 Vcc 添加~10k 上拉电阻? 这应该可以解决您看到的"123"问题、因为它会加快列中选通采样之间的上升时间。

    -Bobby