This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:电路板设计

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058277/dp83867cr-board-design

器件型号:DP83867CR

我有2个具有集成磁性元件的 RJ45;TE 器件型号1-2301994-1和 Molex 器件型号857931006。

您能不能检查它们是否可以与 DP83867配合使用、也可以推荐 其他连接器(该连接器还应包含2个 LED)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    这两个器件都可以考虑使用 Molex 实现更好的性能。

    一个好的做法是、请联系 TI 在设计阶段查看原理图。

    如果您没有其他疑问、请单击"已解决"按钮关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答